This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:直通路由查询

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271538/tpd4e02b04-q1-pass-through-routing-query

器件型号:TPD4E02B04-Q1

您好、团队成员:

我想将 TPD4E02B04QDQARQ1用于 USB 3.0信号线路 ESD 保护。 我知道4个引脚为 NC、可用于直通布线。

我已经附上了一段连接的片段。 如果实施没有问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    是的、此实现展示了"NC"引脚的正确使用。

    如果您有任何其他问题、请回复此主题!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的反馈。