This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:为 Vref1&amp 使用一个电源;2

Guru**** 2931580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272501/pca9306-using-one-power-supply-for-vref1-2

器件型号:PCA9306

大家好、

Vref1和 Vref2是否可用于同一电源?

谢谢。

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    是的、数据表"开关配置"的第8.1.5节对此进行了讨论。 该器件不需要用作电平转换器件、如果需要、可以用作开关。

    -鲍比