This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:热插拔

Guru**** 1190000 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271611/tcan1042-q1-hot-plug

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

您好,

  剂量 tcan1042支持热插拔? 热插拔是指两个已通电的设备通过电缆连接 CANBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    只要 CAN 总线的电压电平保持在数据表中列出的运行条件内、器件就不会受到任何损坏。

    从通信协议的角度来看、CAN 通常不支持解释 CAN 帧中间帧。 为了进行正确通信、您很可能需要实施某种热插拔软件功能。 标准 CAN 协议不支持热插拔。

    根据您问题的措辞、我想您所询问的是如何连接 受电器件/ 节点、但不一定主动进行节点通信。 只要是这种情况、重要的注意事项应遵守数据表中的额定值/条件。 帮助针对这种情况进行设计的理想方法是在连接之前在不同节点之间提供低阻抗 GND 连接、从而降低节点之间产生较大电压差的风险。

    此外、请考虑 TCAN1044A-Q1而不是 TCAN1042-Q1。 TCAN1044A-Q1是采用最新工艺技术创建的 TCAN1042-Q1的较新版本。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

      根据你的答复,如果没有通信,就有可能实施。 如果在通信时对总线而言是隐性的节点、那么如何连接或断开该节点呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    在这种情况下、由于瞬间移除阻抗源、您可能会看到对 CAN 总线的一些干扰、但它不应导致损坏或损坏 CAN 总线。

    此致、

    埃里克·哈克特