This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:EMI 问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266049/dp83848i-emi-issue

器件型号:DP83848I

一个50MHz 晶体振荡器被外部使用来连接至83848。

现在、EMC 辐射测试显示25MHz 的倍频器超出了标准。 客户表示应该是芯片辐射的。

这可能是使用 DP8384的原因吗?

您可以帮助查看原理图和布局吗?

原理图位于 Excel 中。

 e2e.ti.com/.../83848-EMC_74653965_.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    当然、我可以看一下设计。  

    首先、请告诉我您是否要禁用 PHY 的 CLKOUT 引脚。 如果不禁用、它将是25MHz 的时钟源。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认引脚25 CLK_OUT 也是悬空的。

    他们是否需要在软件方面禁用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和 David 在同一个团队工作。 他是因为劳动节假期。 请预计他的下一封信函会有延误。  

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大卫还不知道。 请预计下周一之前回复。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、有没有建议抑制25MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    一个可能的噪声源是 MII 布线。 我们可以通过设置寄存器0x0 bit [10]来停止 PHY 的 MII 端口切换以判断是否是这种情况。 您是否可以在设置该位的情况下执行其他扫描并共享结果?

    我正在检查一种禁用 CLK_OUT 引脚上内部开关的方法。  

    我无法打开布局文件、可以通过 Altium 或 pdf 格式共享吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户正在尝试设置寄存器。

    经过更深入的调查后、他们将执行另一次扫描。

    布局如下。  

    您可以帮助查看一下吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../P3_2D00_WIFI_2D00_V01_5F00_20230801.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我可以看一下。 也可以发送 PDF 版原理图副本吗?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫,这一个是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我看了一下原理图和布局、没有发现任何明显的东西。 为了帮助隔离问题、您可以帮助进行以下实验:

    1.启用 MII 隔离(寄存器0x0 bit [10]= 1)。 这将决定 MII 迹线是否起作用。

    2.移除电缆。 这样可以确定电缆是否起作用。

    3. IEEE PWDN (寄存器0x0位[11])

    谢谢。

    大卫