This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 软件狗2022 USB 转 GPIO

Guru**** 2764825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269987/ti-dongle-2022-usb-to-gpio

主题中讨论的其他器件:UCD9090USB 转 GPIO2

我有 PB 与 TI 软件狗2022 ,USB 到 GPIO2不接受像 旧版  TI 软件狗2006这样的命令行,USB 到 GPIO。

因此它会给出如下错误:  

外显:  

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Fusion Digital Power Designer\bin\FusionParamReader.exe"--address 65 device_ID --cols PartID、AddressDecimal、CmdID、coded
FusionPMBusScan:尝试加载格式不正确的程序。 (HRESULT:0x8007000b 除外)
FusionPMBusScan:失败:由于错误而退出

我不能读写。

我看到一些线程、但没有提供有效的解决方案。

请,这对我来说非常重要,因为我们使用这个软件狗进行生产,以便对像 ucd909090,tpsxxx 这样的 TI 器件进行编程。

您可以通过 kelmessa@ciena.com 与我联系

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid、

    我们期待您的参与、我们将为您提供帮助。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid、

    FusionParamReader 工具尚未支持 USB2GPIO2。 我们即将发布支持 USB 转 GPIO2的新版本。 我将更新您的链接以下载新的 GUI。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid、

     在命令行工具中使用支持 USB 转 GPIO2的最新测试版 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.9.8.zip。  

    此致、

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)