This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:FlatLink

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267345/sn65dsi84-q1-flatlink

器件型号:SN65DSI84-Q1

您好!

 主板与和显示屏之间的电缆长度为~50英寸。  我们针对显示屏采用的协议是 MIPI-DSI、并计划使用  SN65DSI84-Q1 适配器。

我们是否可以使用  SN65DSI84-Q1通过~50英寸电缆实现不间断通信 ?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Subodh:

    在不知道驱动 MIPI DSI 数据的速度下的电缆损耗以及接收端的均衡功能的情况下、我无法回答此问题。 您能将这些信息发送给我吗?

    此外、您的系统中是否有任何我应注意的 PCB 布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Subodh:

    我将关闭此 E2E 主题、因为尚未收到响应