This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:如何使用 IBIS-AMI

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270577/ds80pci402-how-to-use-ibis-ami

器件型号:DS80PCI402

我想使用 DS80PCI402 IBIS-AMI 模型通过更改加重和均衡器设置来执行电路仿真、但我应该如何在仿真器中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunihiko:

    希望您做得好。 您正在使用什么仿真器软件? 德州仪器使用 Keysight ADS 进行器件验证。

    您能否发送该页面的屏幕截图、以便我们能够更轻松地提供帮助。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送朋友申请以及您的公司电子邮件地址。  

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。

    我使用 ANSYS Electronics Desktop 作为电路仿真器。

    此致、

    小川邦彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunihiko:

    希望您的一天顺利进行。 如果您没有 IBIS-AMI 模型、请向我发送朋友请求。 我将向您发送 IBIS-AMI 模型和 Keysight ADS 的应用手册。

    如果您希望继续使用 ANSYS、我们将无法为您提供帮助、因为我们没有该软件的支持。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很抱歉这么晚才回复。

     根据所需的程序、我已经获得了 IBIS-AMI Mdel。

    我尝试使用 ANSYS 的工具进行模拟、并与 ANSYS 联系以详细解决任何问题。

    此致、

    小川邦彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunihiko:

    很高兴听到这个消息。 如果您还有其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致!

    尼克