This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:上电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272062/tusb320lai-power-on-flow

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

我的客户正在考虑使用 TUSB320LAI。

我们了解到、 当 TUSB320LAI 断电时、TUSB320LAI 用作 UFP 接收端、因为 CC 引脚被占用。

从受电方开启后、他们希望将 TUSB320LAI 用作 DRP。

那么、 TUSB320LAI 是否继续用作 UFP 接收器? 还是将 DRP 转换回 UFP?

此致、

肯托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    在320LAI 上电时会发生 CC 协商。 正确的做法是、它在 断电(电池电量耗尽状态)时用作 UFP。

    打开电源后、320LAI 将变为 DRP 并协商 DFP/UFP 方向。

    此致!

    谢恩