This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422和 MacBook 之间的连接问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272264/tusb422-connection-issue-between-tusb422-and-macbook

器件型号:TUSB422

大家好、

  支持需要!!!

  当客户使用 tusb422连接到 macbook 的 C 端口时、他们发现 TUSB422无法接收 Mac 发送的 Get Source Cap Extended 数据包。 它超时且没有回复、导致 SOFT_RESET 和连接不稳定。 当计算机是 macbook 时,上述问题必然会发生。

  您能帮我弄清楚这个问题吗?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    您的客户是否已启用对 PD 3.0和扩展消息的支持? 该软件应从 TI.com 请求提供一份用户指南、其中介绍了如何支持这些名为"TUSB422 MCU 软件用户指南"的功能。 请确保您的客户已启用这些设置。

    此外、请记住、我们在 TI.com 上"按原样"提供此软件、这意味着虽然我们为客户提供源代码和其他文件、但我们目前无法为他们提供支持、 因此、我们鼓励客户读取源代码并确定如何正确调整其以满足他们的要求。

    如果有其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安