This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:TUSB8043A

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272066/tusb8043a-tusb8043a

器件型号:TUSB8043A

在 TUSB8043AIRGCR 数据表中、提到在 USB 集线器的 XI 引脚中为输入时钟使用1.8V 时钟信号。 但未提及1.8V 时钟信号/I/O 信号的 VIH 值。

数据表中提到的 VIH 值仅适用于3.3V 逻辑电平。 我需要知道 USB 集线器的1.8V 输入信号的 Vih、Vil 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    省略:

      1.8V IO 的 VIH 应为0.65x1.8v= 1.17V。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道 IO 信号的 VIL 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    省略:

      VIL 为0.35x VDDIO、即0.35 x 1.8V = 0.63V。

    最佳

    布赖恩