This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.8V LVDS 收发器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, DS90LVRA2, DS90LV001, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271757/lvds-transceiver-in-1-8v

主题中讨论的其他器件:DS90LV001DS10BR150

您好!

我打开了一个编号为 CS1991702的案例、在该案例中被要求将我的请求发送至 E2E。

我有一个关于 LVDS 收发器的问题。 在您的产品中、我们可以找到1.8V LVDS 接收器、但1.8V 时没有驱动器、也没有收发器。 有没有理由这样做?

需要注意的是、我已经见过 SN65LDS4的技术说明和参考、但未提出1.8LDS 中的驱动程序。  

如果您有适用于1.8V LVDS 驱动器或收发器的解决方案、我会感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    遗憾的是、我们没有任何1.8V LVDS 驱动器或收发器器件。 如上所述、我们确实有  1.8V 的 SN65LVDS4和 DS90LVRA2 LVDS 接收器。

    我们目前的解决方案是从1.8V 进行电平转换至3.3V。 我们有一个相关的应用手册(SNLA307)。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的反馈。

    是否有任何理由证明接收器可用而驱动器不可用?

    此致、

    哈桑.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 输出需要是3.5 mA 恒流源。 我想使用低于2.5V 的电源来构建它是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 接收器的工作方式与比较器类似。 −、可以将1.8V 逻辑信号直接连接到 DS90LV001或 DS10BR150等 LVDS 缓冲器的 IN+输入端、并将0.9V 基准电压连接到 IN k Ω。 这仍然需要3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    如 Clemens 所述、设计1.8V LVDS 驱动器时面临一些限制。 TI 将来可能会发布一个示例、但到目前为止、我们只有2个支持1.8V 电压的 LVDS 器件。

    此致、

    约什