This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243E

Guru**** 2529630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271945/max3243e-max3243e

器件型号:MAX3243E

两个 RS -232驱动器的输出是否可以保持短接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    简短回答: 不-一次不能有超过1个短路、所以时间限制为0。 请参阅 数据表中关于短路输出电流的注释3 (下方包含/突出显示)

    因此、只要两个或更多驱动器短路、我们就会考虑打破器件的建议条件。   

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信大家都回答了驱动器输出端接地短路的问题。 我的问题有点不同。 我想知道两个驱动器的输出是否可以连接在一起、这意味着 DOUT1连接到 DOUT2。 它们保持连接在一起的持续时间可能是连续的/不确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    相互短路可能比接地短路更糟糕、因为驱动器可能具有 V+- V-的摆幅、大于 V+或 V-到接地的摆幅。 因此、答案仍然是否定的、如果器件损坏了它、那么您不应该这样做、因为我们不建议像这样使用它。  

    最终决定结温的高低取决于多种因素-环境温度、功率耗散、结温限制和热特性。  

    结温需保持在150°C 以下

    TJ = P_tot * R_Theta_JA (effective) + TA。  

    我们列出 R_Theta_JA -而不是 R_Theta_JA (effective)您必须在系统中进行热分析才能找到该值。 如果使用数据表中的值、计算将会出错。   

    如果电能燃烧导致 TJ 高于150°C、则器件将损坏。  

    问题可归结为:

    我们不保证最高结温、150°C、但我们没有在数据表中列出。

    2.我们通常不测量时间短路,要么会断,要么不会。 较长的浸泡时间可能会因过度磨损而缩短寿命。  

    3.数据表中列出的 R_Theta_JA 是在理想设置下测量的、该设置与器件的使用方式不匹配、因此该值会发生变化。  

    本质上-您提出的问题比是/否更复杂。 由于 RS -232具有机械定义、因此通常更容易防止短路发生、或者让系统为短路提供快速补救-驱动器到驱动器短路不是常见需求-因此非常可以避免。  

    此致!

    帕克·道德森