This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:关于 CSI-2发送器

Guru**** 2689895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271285/tdes960-about-csi-2-transmitters

器件型号:TDES960

尊敬的支持团队:

在数据表的第7.4.19节"CSI-2传输频率"中、

这里显示为1.2 Gbps (不在原型上提供)、这是否意味着1.2 Gbps 不可用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高宏山,

    这一句是原型数据表中的旧版本。 因此、它对大规模生产的器件不再有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    感谢您的答复。

    我们发现可使用1.2Gbps。

    根据7.4.19 CSI-2发送器频率、当设置为800Mbps 或1.6Gbps 时、会根据 CSI_PLL_CTL 0x1F 寄存器自动设置 CSI-2时序参数。
    假设也施加了1.2Gbps 是正确的吗?

    您能告诉我在使用1.2Gbps 时是否有任何其他预防措施吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、该句子对于已发布的产品无效。 因此、1.2Gbps 是此器件的有效设置、应该能够无任何限制地工作。