This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:EEPROM 问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260716/ds160pt801-eeprom-question

器件型号:DS160PT801

如果 EEPROM 未与此器件搭配使用、是否每次都必须通过 SMBus 对该器件进行编程?是否可以通过 SMBus 对其进行一次编程并保留这些设置?

如果未使用 EEPROM 且未通过 SMBus 对器件进行编程、则默认设置是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这些问题可以通过受限的完整 DS160PT801数据表更清晰地得到解答。 请使用此链接 请求访问完整数据表。 此申请需通过 TI 正式授权流程。

    如果您在访问本文档后有任何疑问、请在下面发布回复、其他人将通过 私人消息进行跟进。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、已提出申请。  这不仅仅是对我的第一个问题的快速回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以通过私人信息回答您的第一个问题。 您的收件箱中应该有一条关于好友请求的通知、您可以批准它。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好友请求已接受

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 DS160PT801的另一个问题- A 和 B 通道可以互换吗?  例如、我可以将 A 或 B 连接到根复合体?  端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 DS160PT801的另一个问题- A 和 B 通道可以互换吗?  例如、我可以将 A 或 B 连接到根复合体?  端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、我在 E2E 私人邮件中做了回复。