This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:关于 SN75DP139和 HD3SS460双通道以及 F.cu 和 B.cu 问题的问题

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271620/sn75dp139-question-about-sn75dp139-and-hd3ss460-dual-lane-and-f-cu-and-b-cu-problem

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

大家好、我是对您的产品感兴趣的开发人员。 我遇到了一系列问题、因此我需要您的帮助。

在`m USB C 器件时、我使用 HD3SS460将 USB 信号和 DP 信号分离、并使用 SN75DP139将 DP 信号更改为 HDMI 信号。 但它带来了两个问题、

1. DP 到 HDMI 印刷电路板的布线是"物理上不可能的,因为只使用 F.cu" HDMI 连接器不允许 HDMI 信号只使用 F.cu(i`m 6层现在)

2.在使用 PFC 时,连接器引脚数很低,因此我只需要将 LNA 和 LNB 连接到 D1和 D2。

是否可以使用 Back cupper 来使用 DP 和 HDMI 路由? 是否可仅使用双通道 DP 向 SN75DP139发送信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN75DP139 是一款 DP++ 转 HDMI 无源电平转换 Re 驱动器。 对于您的设计、您需要一个 DP 到 HDMI 有源协议转换器。 我们的产品系列中没有活跃的协议转换器解决方案、但您可以查看 MCDP5200、 https://www.kinet-ic.com/mcdp5200/、 看看它是否满足您的需求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的非常糟糕。 我的产品现在是最小价值产品、因此我必须使一切都便宜...这意味着我必须暂时放弃"DP 到 HDMI"功能...好吧、至少我可以使用 HD3SS460作为我的 MVP 产品。 我`s 使用 HD3SS460和有源 DP++转 HDMI IC 来降低产品的成本吗? 我的设备计划使用2个 DP 信号源、我计划将这两个 DP 信号合并为一个、然后将此 DP 信号更改为 HDMI 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍可以使用 HD3SS460来输出仅 DP 信号。 如果任何人希望具有 HDMI 输出、则需要 DP 到 HDMI 有源协议转换器。

    DP++不支持 USB Type-C。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不得不使用 USB 信号和其中的 DP 信号、那么我必须 使用 USB3 ss 通道和 DP 2通道进行设计。 (HD3SS460支持 USB 3+DP 2通道信号)

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它与数据表中的该方框图类似、  

    4个 DP 通道将连接到 DP 连接器、USB 将连接到 USB 连接器。

    还有一个 PD 控制器(未显示在方框图中)、用于控制 HD3SS460并将 HD3SS460配置为仅 USB、USB + 2个 DP 通道或4个 DP 通道、具体取决于 PD 控制器 CC 协商。

    然后、如果需要 HDMI 输出、可以将 DP 到 HDMI 活动协议转换器插入 DP 连接器。

    谢谢

    大卫