This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IFVS-EVK:未建立通信

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IFVS-EVK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269692/dp83849ifvs-evk-communication-not-establishing

器件型号:DP83849IFVS-EVK

您好!

我无法在 DP83849IFVS-EVKIT 中实施以太网到光纤的转换

我已将以太网电缆连接到 RJ45端口[AN0_A、AN1_A 和 ANEN_A 跨接为高]

发送数据时、AN0和 AN1指示灯均亮起、ANEN_A 闪烁

但仍然无法访问主机、但我已测试接收器侧器件工作正常  

执行 ping 测试时出现无法访问的目标主机

有人能告诉我、我如何测试它、并知道数据是否在传输

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    DP83849 PHY 是一款非常旧的产品。 我们对此产品的数据库支持有限、 但我们将尽力为您提供尽可能多的支持。

    我希望对您的设置做出一些澄清:

    • 您是否尝试对 DP83849执行光纤通信? 如果是、那么链路伙伴是什么?
    • 在将 DP83849连接到链路伙伴时、您是否看到了 LINK?
    • 您能否向我们提供 D83849上的0x0000和0x001F 的寄存器信息?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Hillman Lin、

    1. 我尝试执行以太网到光纤介质的转换、我的链路伙伴是 DIGISOL
    2. 否! 当我将 DP83849IFVS-EVKIT 连接到链路伙伴 DIGISOL 时、未显示链路 LED。
    3. 我尝试在不使用物理接口对寄存器进行编程/访问的情况下实现媒体转换

    此外、请观察我在中间的其他地方连接的光纤连接器、然后只有 DP83849IFVS-EVKIT 和 DIGISOL 之间发生了链路(我已尝试更换多根光纤电缆)

    此外,当我尝试 ping 时显示:目的地主机无法访问

    请浏览随附的图像

    此致、

    TeX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    感谢您分享设置照片。 我想我对您的设置有了更好的了解。

    • 根据你的第一张和第二张照片、我看到  DP83849IFVS-EVKIT 和 DIGISOL 的链路 LED 亮起。
    • 正确的回答。 您能够看到 LED 亮起、但无法正确执行 ping 操作?
    • 如果是、您可以读取寄存器 0x0000和0x001F 以查看 DP83849PHY 的当前状态吗? 可帮助我们了解 DP83849上的状态。
    • 我还想问一下铜端的速度是否与光纤端的速度相同? 我看到铜侧的速度 LED 指示灯、但光纤侧的速度 LED 指示灯不正确。 铜缆和光纤转换器需要以相同的 通信速度运行。
    • 如果通过寄存器确认链路、则将 PHY 设置为环回、并查看集线器是否能够 在没有任何丢弃或错误的情况下发送接收到的数据包。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我无法正确理解 您想说的内容、  

    • 此 EV 套件上是否有任何软件可以查找寄存器值???
    • 正如您在上面提到的图像中所看到的、只有几个 LED 亮起、但并非全部6个 LED 亮起、铜侧 LED 和光纤侧 LED 未亮起、因此看起来速度并不相同
    • 如何将 PHY 设置为环回以及集线器能够在不发生任何丢弃或错误的情况下发送接收到的数据包。
    • 其中一个主要问题是、您可以看到、当我将光纤电缆放在中间的某个位置时、光纤连接器未正确插入、链路 LED 亮起、请帮我解决此问题。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    很抱歉耽误你的时间。 我将添加更多信息、以便更好地理解。

    DP83849PHY 或任何其他以太网 PHY 应具有 MDIO/MDC 连接。 在 EVM 中、是 J1B 跳线。 寄存器将指示 PHY 的运行状况。 为了支持更好的支持或更好地了解 PHY 的运行状况、读取 PHY 中的寄存器将非常有帮助。  

    很抱歉、我看到误读了它。 我无法根据您有关集线器的照片判断哪个 LED 处于打开状态。 但从 EVM link 状态 LED 中、我看到两侧都有一条链路。 这就是假设 PHY 在链路建立模式下运行的原因。

    在我们继续下一个调试过程之前、我们是否可以通过寄存器和/或集线器确认 PHY 是否建立链路?  

    我还想问、您是否能够执行与其他849 EVM 板的链路?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    • 请告诉我 我如何查看寄存器值、 是否有任何软件???
    • 如你所见  MDIO/MDC 连接已设置为端口 A 以太网端
    • 我可以确认 链路接通正常  
    • 但是 速度 LED 指示灯的情况如何? ??? 以太网端速度 LED 闪烁、光纤端关闭。

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    我们使用 USB2DMDIO GUI 来检查寄存器。 我们 提供了用户指南、其中详细介绍了如何使用此工具。 它应该非常简单。  

    e2e.ti.com/.../USB2MDIO-userguide.pdf

    您请求的速度 LED 仅适用于铜线通信。

    下面是一些我们可以在没有先写入寄存器的情况下执行的测试:

    • 您是否安装了 J8、J10和 J92。 方框图 
    • 如果可能、您能否还尝试是否可以与另一个 DP83849IFVS-EVK 建立链路
    • 我们可以在您这边执行另外一项无需寄存器读写的测试、就是断开 DP83849IFVS-EVK 铜侧的连接 、并探测铜侧是否有任何信号?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林希尔曼:

    •  目前只有1个 DP83849IFVS-EVK  
    • 是的、我已经安装了  J8、J10和 J92
    • 因此,只有1端(以太网端)速度 LED 的闪烁正常吗?
    • 从我这边进行确认(在 ping 测试期间、以太网侧 AN0和 AN1打开并且 ANEN 闪烁)

    我还没有明白最后一点、请您详细说明  如果您可以在铜侧看到任何信号、则不通过寄存器读取和写入来断开 DP83849IFVS-EVK 上的铜侧和探针)

     

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    如果您能够看到任何来自覆铜侧的信号、我将等待您的响应。

    如果可能、您能否尝试是否可以使用 USB2MDIO GUI 访问 EVM 上的状态寄存器?

    --

    谢谢!

    林希尔曼