This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:ds90uh948-q1evm 与 amp 之间的连接;ds90ux949evm

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270903/ds90ub948-q1evm-connection-between-between-ds90uh948-q1evm-ds90ux949evm

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

试图让这个简单的设置工作,还没有运气:(

使用 ALP v1.57.0010时、

ds949板是 SV600978 REV B

ds948板为 SV601029修订版 B

每个板本身得到 ALP 识别,但如果我:

将 USB 和 ALP 连接到 USB949、

将12V 连接至 ds949和948

通过 HSD 电缆连接这两个电路板、

合作伙伴信息保持灰色、例如未建立连接

(显示 ds90UH926…… 变灰)

我检查了所有开关、它们都处于默认位置。

我缺少什么?

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    我认为该问题可能与 PDB 开关位置有关。 请参阅948EVM 用户指南。

    请确保 S3.3设置为高位。 然后只有器件通电并响应 ALP。  此外、请检查其他开关(S1、S2、S4)以及跳线的默认设置是否正确。  

    如果不起作用、 请上传电路板设置的照片。 (949和948)我需要再次检查跳线和开关。 此外、我假设您在 J18上提供12V 电源、如 EVM 用户指南中所示。 请确认。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想开关就像您说的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://ibb.co/VDsgyN8

    https://ibb.co/VSnfCcS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    网站被安全部门封锁。 请在此处共享该文件。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    请通过 E2E 上传文件、如下所示。 该链接不是我合作网络中可接受的网站。   

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的文件共享出现问题:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    S3开关输入为948、看起来是反向的:
    1和2个输入应为低电平
    3应该为高

    现在1和2为高电平、3 (PDB)为低电平。 如果 PDB 为低电平、器件将无法连接。 请检查。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它的行为是一样的(我想我以前也尝试过)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有告知 ALP 的方法、哪个器件是"合作伙伴器件"、还是真正完全自动?

    默认值似乎是 ds90uH926、这是 DHCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    当 ALP 没有检测到有效锁定时、它会将926显示为默认伙伴器件。 当 ALP 检测到锁时、它会自动连接。

    唯一的区别是 S3开关、我的设置运行正常。 只有一项需要检查、J18尚未澄清、请确保已保留。

    此外、您能否确认您执行了 PDB 复位和更改了 PDB 开关之后?

    如果尽管我提出了建议、但仍然无法正常工作、请尝试使用另一根 HSD 电缆。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我已经尝试过几种不同的电缆、实际上始终在更换任何开关后断电/上电。

    现在、在默认模式下、时钟是来自 ds90ub949串行器、还是需要连接 HDMI 源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    您无需连接 HDMI 源。 如果设置正确、您可以在"Information"选项卡的"Linked to Deserializer"上看到"Yes"。

    我使用相同的设置对其进行了设置、但可以看到链接状态、并且合作伙伴信息已更改为948。 您能否检查您的设置是否与我的设置不同? 另请检查两侧是否正确提供了12V 电源。

    949

    948

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将再次完成所有跳线、不管怎样、您从哪里获得了 HSD 电缆?

    只是为了防止我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    请参阅 EVM 用户指南的电缆参考。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有放弃……

    已卸载所有 ALP 软件,再次安装它,与补丁...

    然而、只注意到在电路板底部、组装复选 标记显示、也许是一个 ds90ub929芯片?

    我得到的是 ds90ub949封装。 但是、该电路板上有一些焊接桥/电阻器错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    如果芯片上的标记为949、则没有问题。 949EVM 和929EVM 之间的唯一差异是 DOUT1。

    您可以运行 ALP 配置文件更新软件吗? 您可以在此处下载更新。 (文献编号:ALP-PROFILE-UPDATE)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我更新了 ALP 软件已经在安装...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片上的标记是949……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想法不多...

    ALP 软件中是否有任何配置错误的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    我和你的和我的两个人都仔细检查了一下,但我看不出有什么不同。

    • 您使用的是哪种电缆? 请注意、如果未更正电缆对、则无法正确连接。

    • 是否可以尝试设置(ALP-948-949)是否正常工作?
    • 您能否分享单击"扫描已连接设备"时看到的内容? 请分享整个 ALP 窗口的屏幕截图。
    • 请确认 PDB 引脚为高电平并且 J18处于保留状态? 如果您能以更好的质量分享顶层或放大、那将不胜感激。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在更高分辨率的图片...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、当 ALP 连接到 DS90ub948解串器时,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    即使连接为 ALP - 948 - 949、它是否仅显示948? 如果是、则意味着电缆可能是问题。 我认为不是 EVM 硬件问题、因为您可以单独检测它们、并且所有 EVM 设置都与我的设置相匹配。 您能提供连接线的位置吗?

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我们在商店中使用的"标准"电缆。 我检查了连接器的导通性、这就是它在底部的外观

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    您能否共享商店的链接? 我认为我需要检查电缆对。

    电缆连接器与我自己的电缆连接器不同、只是担心两对电缆不匹配。 我担心电缆连接器不匹配、因为它和我的不同。 您能否检查电缆两侧是否按照下面的参考文献进行了短路?


     [/报价]

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电缆、很显然、我们在板上使用了不同的引脚。 因此、我订购了一根 Amphenol HSDSJZSJZ11-19电缆、该电缆现在可正常使用。

    感谢您的帮助,并为您浪费了这么多的时间在一个愚蠢的电缆问题上;-)