This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1EVM:与 DS90UB925配对时连接不稳定

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271488/ds90ub940-q1evm-unstable-connection-when-paired-with-ds90ub925

器件型号:DS90UB940-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

与 DS90UB925至 RIN0器件配对时、电路板上的 LOCK 和 PASS LED 会持续快速闪烁。 ALP 软件的"partner information"(合作伙伴信息)部分则保持开启和关闭状态(灰色显示)。 请参阅随附的时钟波形和 I2C 逻辑分析仪输出。 是否需要进行一些调整才能使对正常工作? 与 UB947配合使用时、该电路板运行良好、因此它应该不会与硬件相关。

I2C 逻辑分析仪输出  www.dropbox.com/.../2023-09-15_11-30-35.kvdat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚尝试使用 DS90UB927设计器件。 它的稳定性要高得多、LED 的闪烁速率要低得多、大部分时间被识别为 UB927。 但是、有时它仍显示"未知"、有时显示为灰色。 我想知道是否需要更改某些寄存器值以使 UB940能够与 UB927和 UB925一致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您选择了哪个配置文件? 您能否确认是否选择了940配置文件?

    ALP 需要更新。 您可以运行 ALP 配置文件更新软件吗? 您可以在此处下载更新。  (ALP 和 ALP-PROFILE-UPDATE)

    是否看到"Hardware Connected"消息? 您能否分享单击"扫描已连接设备"时看到的内容? 请分享整个 ALP 窗口的屏幕截图。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 已选择940个配置文件、并已更新 ALP 配置文件。 可以、我可以看到 "Hardware Connected"。 请参阅附加的第一个 pic、了解连接到评估板的 UB925。 第二个和第三个图片是 UH927,这主要是正常的。 当显示 unknow 时、它只能显示0x58、这是我如何获得第二个 pic、但当"partner information"显示 UH927时、它也可以显示0x18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我认为器件的 I2C 事务都返回0x0。 这就是您看到未知串行器的原因。 您能否仔细检查 I2C 线路和接地是否正确连接? Aardvark 具有一个简单的 GUI、用于 i2c 读取/写入事务。 您能否使用它并检查您是否能够从寄存器0x0读取器件地址? 您是否有 TI USB2ANY 适配器? 您能试试吗?  https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此外、请上传电路板设置的照片。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我有 USB2ANY。 您是否具有指向您提到的 Aardvvark GUI 的链接? 当我在 ALP 下进行尝试时  、如果串行器未被识别为正确的型号、则其寄存器无法显示或从 ALP 写入。 然后、我尝试了 UB926与 UB925配对。 当我使用 USB2ANY 连接到 UB925 I2C 时、显示的所有信息都是稳定的、可以读取和写入串行器和解串器寄存器。 但是、如果我将 USB2ANY 连接到 UB926 I2C、那么并不会一直识别 UB925、I2C 器件被识别较小。 请参阅随附的。 图片。 我想知道 ALP 中显示的状态是否实际上反映了 ser/deser 对是否正常工作、或者只是问题是 ALP 是否可以正确检测到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    当 ALP 检测到器件时、它会自动连接。 能否尝试在925 EVM 上将 IDX 更改为0x18? 如果不起作用、请上传925 EVM 设置的照片。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、如果合作伙伴信息显示正确的 ser 或 deser 型号、则可以写入寄存器。 如果显示"未知"或显示为灰色、则无法读取或写入寄存器的值。 除 UB940 EVM 外、所有其他解释器或描述器均位于 OEM 器件上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    请参阅有关您的问题的此 E2E 主题。 (链接)

    从 DES 侧、读取 UB925 ID 寄存器返回0。 我知道在 IVI 系统中、处理器位于串行器端、因此这可能是为了防止解串器端的远程主机更改串行器 ID。  请注意、如果是 来自解串器、可能是出于 HDCP 密钥保护原因、您无法访问925 ID 寄存器。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、我们如何判断客户对是否起作用? 时钟波形看起来与 UB940/UB947对大不相同、这种对会产生方波。 EVM 上的闪烁 LOCK 和 PASS LED 灯未指示任何异常? 对于 UB940/UB927或 UB925对、我们需要 UB940输出正常图像信号、以及与 UB925/927进行 I2C 通信以传递触摸屏信号。 如何确认它们是否可与 UB940 EVM 搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您可以确认锁定 状态(SER 上为0x1C)、并 可以在 DES 上监控反向通道 CRC 错误寄存器、以确保通信中没有错误。  一旦串行器锁定到反向通道串行流上、就会检查反向通道数据是否存在 CRC 错误、 如链路检测状态所示。

    此致!

    约什