This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:nFAULT 引脚配置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272980/tcan1463-q1-configuration-of-nfault-pin

器件型号:TCAN1463-Q1

您好、

TCAN1463-Q1的 nFault 引脚是否为开漏输出?  我是否需要从外部将其拉高?

此致、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Link:

    nFAULT 引脚是推挽输出。 当收发器未上电且 nFAULT 悬空时、外部偏置电阻器将帮助信号保持在已知状态、但当器件处于运行状态时、对于正常功能而言、这不是必需的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特