This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:在 USB3.0 RX 和 TX 线路上支持 SSD、不使用 DP 和 DM 线路(USB2.0)

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273084/tusb9261-ssd-support-on-the-usb3-0-rx-and-tx-line-without-using-dp-and-dm-line-usb2-0

器件型号:TUSB9261

团队、您好!

我正在考虑 在我的项目中使用 TUSB9261,并希望连接外部 SDD 用于存储。

在方框图中、我们假设 USB3.0和 USB2.0都连接到 SATA Gen1/2。
但在我的应用中、USB2.0将不可用、因为它将占用不同的进程。
只有 USB3.0存在,所以有可能与 SSD 与 USB3.0的 TX 和 RX 线路通信吗? 或者、我们是否需要 USB2.0的 DP 和 DM?

请提供详细说明,我们是否可以只使用 USB3.0 Rx 和 TX 线与 SSD 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parag:

       USB 器件始终首先启动 USB3通信、使用 TX/RX 信号。 如果 USB3枚举失败、则 USB 器件仍会启动使用 DP/DM 信号的 USB2通信。 如果你只是连接 TX/RX 信号,你只有 USB3选项,但你的系统门槛工作.

    最佳

    布赖恩