This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:开关配置中的传播延迟

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273010/tca39306-propagation-delay-in-switch-configuration

器件型号:TCA39306

大家好、

如数据表8.1.5中所述, 我们可以使用 Vref1=Vref2 (开关配置)。

在这种情况下、 是否可以专门估算传播延迟?

假定 I2C:1Mbps。  

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我们没有典型的传播延迟 LH 或 HL、但仅在电压转换配置数据表中的建议工作条件下为该器件提供最大值。

    传播延迟取决于多种因素、如两侧的电源电压、负载电阻和负载电容、因此我很难判断客户配置产生的传播延迟是否会比数据表中的寄生参数或原理图更高/更低。  

    最大值处于该器件的 ns 范围内。 考虑到客户正在以1Mbps 的速率使用此器件、我认为传播延迟不会对系统产生太大影响。  

    此致、

    泰勒