This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:AM DP 1.4

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273144/hd3ss460-am-dp-1-4

器件型号:HD3SS460

您好!

HD3SS460产品与 包含5.4Gbps DisplayPort 1.2a 的 AM 兼容(根据特性段落)。

该 产品是否 与 AM 兼容、包括每通道5.4Gbps 的 DisplayPort 1.4

此致、

艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Einav:

       HD3SS460与 Display 1.4每通道5.4Gbps 兼容、但与 DisplayPort 1.4每通道8.1Gbps 不兼容

    最佳

    布赖恩