This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:端口不检测总线供电电路

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268603/tusb2046b-port-not-detecting-for-bus-powered-circuit

器件型号:TUSB2046B

您好

我们正在尝试制造一个 USB 集线器,其中我们正在使用的 USB 集线器 IC 是: TUSB2046B。 我们将在"总线供电模式"下使用它。
当我们使用 USB-C 导线连接集线器时、计算机无法检测任何 USB 端口或任何 COM 端口。

PFA 添加了相同的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        您需要

    1:在 DP0上添加1.5k PU

    2:在所有下游端口上添加15k PD

    3:为所有下行端口添加5V 总线。  

     如果您仍有问题、请告诉我。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Brain:

    已尝试向 DP0添加上拉、但仍无法在设备管理器中检测到 USB 集线器。

    您能确认一下吗?

    此致、

    A·瓦德卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        晶体是否正常工作?

        请在 D0P/DM0上也添加22 Ω 和22pF。

    最佳

    布赖恩

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大脑

    好的、我们将尝试一下、但您能列举它无法检测到的主要原因吗、以便我们能够进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体工作正常。

    pFA 示波器文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我已经尝试了您的建议、现在我至少能够在设备管理器中看到 USB 故障。

    您能帮助我了解导致此错误的原因吗?

    此致、

    A·瓦德卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    对于上述情况、我也尝试了将所有下行端口连接到 GND、但仍然面临相同的问题。

    此致、

    A·瓦德卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit:

      该错误刚刚显示 USB2 FS 枚举 失败。  

      首先、我们需要修复原理图中的错误、您能否移除所有这些 PD 电阻器。

      由于它是 USBC 端口、因此您是使用 CC 控制器还是仅使用没有 CC 控制器的 USBC 端口。

      Vbus 上是否具有5V 电压?

     当我们切换 DP0/DM0寄存器时、

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、解决了。
    22pF 电容器满足了这一要求。 非常感谢您提供该解决方案。

    此致
    阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。

    最佳

    布赖恩