This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A

Guru**** 2932960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272942/tusb8044a-tusb8044a

器件型号:TUSB8044A

大家好、我将尝试使用上述芯片制作 USB-C。 我的问题是:

  1. 我能否向该集线器添加以太网、以及推荐使用哪些芯片。
  2. 集线器是否需要任何类型的编程才能工作。
  3. 我可以使用转换器芯片从显示端口获取 HDMI 视频数据吗?

感谢任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      1:我看到一些客户向 TI HUB 添加了以太网设备、但我不记得以太网设备的名称。

      2:TI 集线器无需任何软件或固件支持即可与 Windows 或 Linux 系统中的任何 USB 主机协作。

      3:市场上应该有一些设备 将 DP 转换为 HDMI。 我们有将 DP++转换为 HDMI 的设备、如 TDP159、但不能从 DP 转换为 HDMI、

      

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第二个问题、如果您要实现以下目标、则需要通过 OTP ROM、串行 EEPROM 或 I 2C/SMBus 从接口进行定制配置:

    • 更改了 VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(不通过 OTP ROM)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)

    否则、就像 Brian 所说的那样、您不需要任何配置即可使集线器正常工作。

    对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器。 一种可能的解决方案是 MCDP5200、 https://www.kinet-ic.com/mcdp5200/

    谢谢

    大卫