This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:制作通用差动控制器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272454/am26c32-making-a-universal-differential-controller

器件型号:AM26C32

您好!

我需要制作一个通用差动接收器模块。

规范是、我使用 CAT5 、其中4行 SPI LED 800kHz 最大吞吐量、每行由1m 隔开。

当我从 LED SPI 控制器发送时,我得到大于10m 的干扰. 在某些情况下、我需要升至30米

所以在网上搜索,我注意到一些公司使用差分驱动器。 我购买了一整批 AM26C32CN (25件)和 AM26C31CN (5)。

想法是为接收器设计一个、以便我可以批量生产同一个商品并将其用于4个输出。 每个输出的间距为1m。

我认为该模块设计可以实现由2节3.7V 电池供电并使用5伏稳压器的接收器的全部4个输出

然后、链中的第4个模块将在 DIP 开关上具有端接电阻器、因为要求是链中要端接的最后一个接收器。

每个模块均具有以太网输入、并通过抽头连接到接收器芯片桥接到以太网输出。

在制造此产品样片之前、按照数据表对差分线路严格规定设计电路板。 我希望确保此电路可以正常运行、以防有任何其他设计更改。 我不知道 G 和(不是 G)的值应该是什么。 我怀疑 G 应该是+5V 并且(不是 G)未连接。

非常感谢有关此设计的任何帮助和指导。  

我在南非制造 LED 灯串这是我需要使地板正确运行没有腐败在距离超过10m  

感谢 youe2e.ti.com/.../Universal-Differential-Receiver-Circuit.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端看上去正常。 (端接电阻器必须位于总线的末端、因此如果电阻器和接收器之间存在距离、则端接之前使用接收器是正确的。)

    G/G 输入不得悬空。 请参阅第8.4.1节中的表1;如果您永远不想禁用接收器、请将 G 连接到 VCC、将/G 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    一些注意事项:

    1.端接的放置方式看起来很好-我没有看到的端接的值-但它们应该是100欧姆(它们可以大于100欧姆-但这是一个 RS -422器件-规格为 w.r.t 100欧姆)。  

    2.应将 g 连接到 VCC 并将/G 连接到 GND 以保持器件始终处于启用状态-或者您可以连接控制器的 GPIO 以便在满足某些条件时启用/禁用器件。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    从真值表中看、它看起来像是 G 本来应该转到+ve、/GR 应该转到 GND、但在表中更仔细地看、它看起来像是一个被启用了、另一个则不在乎。  

    是的、我之前想为该端接使用一个100欧姆或120欧姆的电阻器组。 谢谢你的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、已记下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、从技术上讲、它是一个或门-因此只需控制其中一个引脚即可控制器件。 最好不要将逻辑引脚悬空、但如果您只是将 VCC 连接到 G 以实现始终启用的运行、这应该不是问题。  

    100或120欧姆终端都可以-因此在这里不需要什么大问题-最好将终端与差分总线传输线路的特性阻抗相匹配、以减轻反射-但要基于您的信号速度(800kHz)、最大总线距离(30m)、 并且估算的信号速度(c 的78%-这可能会发生变化、但通常在 RS RS -422中使用的许多电缆都非常接近78% c) 将占用信号波长的1/10 (对于脉冲序列的基本频率) 大约29.2m、因此、大多数实际可以在一开始就需要进行反射的能量将出现在更高的谐波中、并且不是真正的基本性能-因此传输线路和端接特性阻抗之间的微小差异不应该真正导致任何问题。  

    此致!

    帕克·道德森