This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:直流升压精度问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265094/tusb213-dc-boost-accuracy-issue

器件型号:TUSB213

您好、

我的客户在其项目中使用 TUSB213。 您能帮助检查直流升压的电压精度吗? 因为客户希望使用此规格来计算 USB 的最大电压、并希望知道它的最大电压值。 但我在数据表中找不到该规格。 非常感谢!

Br、
加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾齐、

    遗憾的是、数据表中没有直流升压输出电平的规格偏差、但是、我们的 HSPICE 模型具有更多有关直流升压电平的信息。 如果您的客户与 TI 签订了 NDA、如果您可以向我发送其 NDA ID、我可以将其发送给您。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从代理商- Arrow 获得货物。 我是否可以询问我们是否可以提供 Arrow 的 NDA ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、最好接收 TI 与使用该器件的客户共享的 NDA ID。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

       我们刚刚完成了 NDA、NDA ID 是"ICMNDADMA_9390"。您能帮助确认 TUSB213的 DC 升压精度?非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、好的、感谢您的帮助。 如果您不介意我问、 使用此数据的客户的姓名是什么?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

        感谢您的回复!

        我们的公司是 Tricheer,我们的客户是 Denso Ten。

        非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的,明白了! 我在 E2E 上向您发送了朋友请求、希望您可以发送给您、但与此同时、如果您想联系并接收他们的文件、我已通过 E2E PM 向嘉祺发送了此电子邮件。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

      感谢您发送仿真文件数据!
      由于我们无法查看该仿真数据、如果您能帮助我们进行简单了解、我们将不胜感激。 您能看到直流升压的精度吗?
      此外、我想向您确认:转接驱动器在 USB 高速模式下运行时的直流阻抗(DCR)是多少? 例如:0.2 Ω± 0.05 Ω。请您帮助确认。

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会给你们当地的 FAE 拍照、相信还是应该是王佳齐。 此信息是针对 TI 的保密协议信息、因此请勿在公共论坛上发布此信息。

    您能看一下 DC-boost 的准确度吗?

    在精度方面、我们并未说明直流升压的任何变化、仅说明升压的典型值 ILE 40mV、60mV 和80mV。

    转接驱动器在 USB 高速模式下运行时的直流阻抗(DCR)是多少? 例如:0.2 Ω± 0.05 Ω。您可以帮助确认吗?

    此外、我们不规定转接驱动器在高速模式下的直流阻抗。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!
    是的、我们本地的 FAE 仍然是王佳琦先生。
     因为我们需要在理论上计算通过转接驱动器后 USB 信号的振幅、 这仍然不会在主机侧触发断开机制、我们需要您在操作期间提供直流升压的精度以及转接驱动器的 DCR 值和精度。
     很抱歉、我向您提出了许多规格中未包含的问题。 我认为目前、我们只需要知道直流升压的精度以及 DCR 的值和精度即可完成理论计算工作。 但是、我们在生产中也遇到了一个问题、即如何在生产线上有效测试转接驱动器。 由于生产线无法使用示波器进行眼图测试、我们已经考虑了很长时间、但没有找到合理可行的检测计划。 如果您有任何好的建议,我们希望您能向我们提供您的建议!
     没有其他剩下的了,非常感谢!

    大山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

       我们没有收到王佳琦的数据、可能你没有把截图发送给王佳祺。 因为我必须在明天向客户报告问题的进展情况、所以请确保今天回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已理解、不用担心问题! 我给大家发送了一个基于 e2e 的 PM、其中包含了有关直流升压的更多信息、希望这能够澄清直流升压电平以及我们为它们提供的信息。 此外、请记住此信息是针对 TI 的保密协议、因此请仅与与与 TI 签订了保密协议的其他人共享。

    对于 DCR、3欧姆可定义为直通阻抗的典型值、但除此之外、我们尚未在内部进行测试以监控这些值、因此无法验证布线中是否存在任何变化。

    对于检测计划、虽然我们在没有示波器的情况下无法以任何方式对转接驱动器进行电气测试、但您也可以尝试进行功能测试、例如插入闪存驱动器、然后使用各种大小的文件对其进行读写、 无论是使用读取/写入工具生成的还是已经有的文件、都可以查看转接驱动器是否能够确保功能不受文件大小或传输时间的影响。 因此、我建议尽可能查看功能测试、尤其是与您用例类似的测试。 这些或许能够为您提供帮助。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

       感谢您的支持!

      关于转接驱动器功能的检测、我们已在规格书中看到以下说明:

      我们想问、是否可以使用该引脚的电平状态来检测转接驱动器 IC 是否正常工作?
      或者、我们可以在 PIN8 (VREG)外部添加指示灯 LED 吗? 如果 VREG 有输出、则表示转接驱动器 IC 工作正常。 此解决方案需要确认 VREG 的输出能力、以及它是否可以在不影响芯片正常运行的情况下支持外部 LED 的运行。
      希望收到您的更多确认信息。

      非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

      感谢您的回复!
      你提到的 DCR 是关于3 Ω 的、我想问一下、这是在工作的 DCR 还是不在工作的 DCR? 我们测试了转接驱动器在不工作时的 DCR 约为3 Ω。 我们无法在工作中测试 DCR。 因此请帮助重新确认。
      此外、当转接驱动器的直流升压设置为40mV 时、我们比较了转接驱动器处于运行状态而不处于运行状态时 DP/DM 的信号幅值、差值约为25mV。 因此、我想问一下、是否可以通过这种直流电平差异来检测转接驱动器是否正常工作?

      非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们想询问是否可以使用此引脚的电平状态来检测转接驱动器 IC 是否正常运行?

    是的、我们实际上建议使用此引脚作为一种调试指示器。 当该引脚为高电平时、这意味着器件检测到高速信号、并主动提升通过该信号的信号。

      或者,我们可以在 PIN8 (VREG)之外添加指示灯 LED 吗? 如果 VREG 有输出、则表示转接驱动器 IC 工作正常。 此解决方案需要确认 VREG 的输出能力、以及它是否可以支持外部 LED 的运行而不影响芯片的正常运行。

    如果您想、是的、您可以将 LED 与 VREG 引脚配合使用、因为它在高速运行时输出1.8V 电压、请确保有一个.1uF 电容器将其接地。

      您提到的 DCR 是关于3 Ω。我想问一下这是正在工作的 DCR 还是不在工作的 DCR 吗? 我们测试了转接驱动器在不工作时的 DCR 约为3 Ω。 我们无法在工作中测试 DCR。 因此,请帮助您再次确认。

    抱歉、我之前的回复应该更清晰一点。 TI 尚未在器件的 DP/DM 通道中进行 DCR 测试、因此无法判断该 DCR 是否处于未加电状态以及未加电状态。 此外、我们没有 DCR 值的信息。

    此外、当转接驱动器的直流升压设置为40mV 时、我们比较了转接驱动器处于运行而未运行时的 DP/DM 信号幅度、差异约为25mV。 因此、我想问一下、是否可以通过直流电平的这种差异来检测转接驱动器是否正常工作?

    可以、如果在与器件导通或关断时信号振幅存在差异、那么您可以考虑使用这种方法来确定转接驱动器是否处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

       感谢您的回复!

       很抱歉再次打扰您! 由于您没有回复我、添加 LED 检测后 VREG 的驱动能力是否会受到影响、以及是否会影响驱动器的正常运行? 请再次确认。

       非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉再次打扰您! 由于您没有回复我、添加 LED 检测后 VREG 的驱动能力是否会受到影响、以及是否会影响驱动器的正常运行? 请再次确认。

    啊,我看到了,对不起,我误解了你的要求。 此外、我还提供了有关此引脚的更多信息。

    我不建议将 LED 连接到此引脚、因为 VREG 是用于滤波的稳压器引脚、因此任何可能消耗高电流或使引脚信号混乱的情况都可能导致问题。 因此、我建议按照我们的典型应用的建议保留该引脚。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安