This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:I2C 和 INTB 上拉电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273497/tdes960-i2c-and-intb-pull-up-voltage

器件型号:TDES960

您好!

 

我的客户希望使用具有3.3V 上拉电阻的 INTB 和具有1.8V 上拉电阻的 I2C。

数据表建议将 IO 电压设置为 I2C 电压、即1.8V。

如果 IO 电压设置为1.8V、在 INTB 引脚上施加3.3V 上拉电阻是否可以接受?

 

此致、

小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obata:

    不建议这样做。 我们需要匹配 GPIO、I2C 和 INTB 的 VDDIO 电压。

    格伦