This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:MIPI CSI-2端口开关

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272963/tser953-mipi-csi-2-port-switching

器件型号:TSER953

尊敬的支持团队:

我将 MIPI CSI-2单通道与 TSER953配合使用。
出于 AW 设计原因、我想切换 CSI-2端口。
是否需要设置寄存器?

我认为我应该只连接我想要使用的端口、而不连接其他端口、这是正确的吗?

变更详细信息
使用 MIPI CSI-2端口
CSI_D0P/N→CSI_D3P/N

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro:

    如果您使用单通道模式、则必须使用通道0。  953不支持通道交换或重映射、因此无法仅使用通道3。

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    感谢您的答复。

    对于 TSER953的 MIPI CSI-2、以下确认是否正确?
    当使用1通道时、只能使用 CSI_D0P/N、当使用2个通道时、只能使用 CSI_D0P/N 和 CSI_D1P/N 的组合。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro:

    您是对的。

    此致、

    信迪