This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关磁性元件选择的信息

Guru**** 2535010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273522/dp83869hm-information-regarding-selection-of-magnetics

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、TI!

我有一个关于选择以太网磁性元件的问题。

我们最近制作了一个定制电路板、并使用了 DP83869和 HM5149NL、它在1G 下可以正常工作。 在该板的修订版2.0中、只增加了几个接口
这占用了电路板中的大部分空间。 因此、我们被迫更改 HM5179NL 并结合使用"ALT3232M-151-T001和 MCZ1210AH900L2TA0G"来适应所有组件。

我的问题是、
我们可以使用 ALT3232M-151-T001和 MCZ1210AH900L2TA0G 代替 HM5149NL 吗?
是否有介绍选择磁性元件时需要考虑的参数的指南/应用手册/培训材料?
是否有任何指南/应用手册/培训材料描述了为何使用隔离变压器和 CMC?
4.使用 CMC 是强制的还是可选的?
我见过 CMC 位于 PHY 端的设计很少、在其他设计中、它们位于电缆端。 这有什么具体原因吗?
为100Base-T (HX2326NL)设计的磁性元件是否可用于1000Base-T 应用?


PS:电路板上的以太网信号通过 VPX 连接器路由至背板。 然后通过非屏蔽4类和屏蔽5类电缆离开系统

此致、

Sameep Pai K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sameep、

     有关隔离变压器+ CMC 的组合规格、您可以参阅数据表中的第10.2.1.2.2节的规格。

    CMC 不可选、但需要安装。

    目前、我们没有任何培训材料说明为何需要变压器和 CMC。 但是、我可以通知相关人员需要这份材料。

    建议将 CMC 置于电缆侧、从而更大限度地减少电缆上的 CM 发射。

    如果空间有限、能否检查一下是否可以使用集成磁性 RJ45? 下面是其中一个器件、例如 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/74991104403.pdf

    --
    此致、
    Gokul.