This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:使用 TUSB1002A 与 HD3SS3220的偏置和交流耦合

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273478/tusb1002a-biasing-and-ac-coupling-using-both-tusb1002a-with-hd3ss3220

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

您好!

我正在使用 TUSB1002A 进行设计以实现转接驱动、同时使用 HD3SS3220在具有 Type-C 连接器的 USB 3.1应用中实现 USB-C 翻转控制。

我的问题有两个部分。
a)
本设计中的所有 USB 布线均正确偏置、如 HD3SS3220数据表中的注释所述:"HD3SS3220多路复用器不为通道提供共模偏置。 因此、要求对于所有有效通道、器件从任一侧偏置。"

和 B)
我是否对 TUSB1002A 数据表中的以下声明感到满意:"TUSB1002A 差分接收器和发送器具有内部偏置和端接。 因此、TUSB1002A 必须通过外部 A/C 耦合电容器连接到 USB3.2主机和插座"、但 TUSB1002A 的 RX 引脚电容器是可选的、如数据表第20页所述" 1)直流耦合 TUSB1002A 的 RX 引脚至 USB 连接器"。

请参阅随附的原理图。 这是我一起设计两个 IC 的最大努力。 这样可行吗? 我决定将 TUSB1002A TX 输出的交流电容器放置在 HD3SS3220之后。 我认为这是安全的、因为 HD3SS3220不会偏置信号本身、这也允许 TUSB1002A 在 TX 线路上提供 HD3SS3220所需的偏置。 由于上述例外情况、我假设省略的 RX 电容是安全的。

e2e.ti.com/.../7875.TUSB1002A-with-HD3SS3220-schematic.pdf

有什么想法?

非常感谢您的帮助!
-佐尔坦