This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:SDK 预编译二进制文件中的驱动程序支持

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273045/dp83822i-driver-support-in-the-sdk-prebuilt-binaries

器件型号:DP83822I

您好、O 有关于 Processor SDK Linux AM62X - SDK 预编译二进制文件中 DP83822I 的驱动程序支持的问题、例如 tisdk-base-image-am62xx-evm.tar.xz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    让我将此问题转移给处理器团队进行回复。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI SDK 中提供了对所有 TI PHY 的驱动程序支持。 这些驱动程序通常内置在内核中、通常不是文件系统的一部分。 将 PHY 构建在内核中的一个原因是、在安装可能通过网络连接的根文件系统之前、内核可能需要联网功能。

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用 DP83822取代的千兆位模块重建了内核、现在它可以正常工作。