This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:查找有关在符号模式下实现的技术帮助-

Guru**** 2915270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272492/dp83843-looking-for-technical-help-on-implementation-in-symbol-mode-

器件型号:DP83843

我需要在符号模式下实现 DP83843BVJE、因为我的协议需要传输控制字符。  其特点是 RX_ER 和 TX_ER 引脚交替实现 RXD (4)和 TXD (4)。  (4B/5B 编码器被禁用)

这种运行模式在较新技术的 DP83848产品中不存在。

我正在寻找将讨论此实现的任何类型的文档、例如应用手册等。  我目前在获取 RX_CLK 和 TX_CLK 线路为 RGMII 端口计时时遇到困难。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    您能否检查在禁用符号模式的情况下是否可以观察到 RX_CLK、TX_CLK 上的切换?  

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在引脚18 (RX_CLK)上的符号模式(引脚22)下拉或悬空时、信号行为不会发生变化。  当悬空时、引脚22上的信号的范围为高电平。

    一些额外信息:

       •FXEN-被拉至 GND (它是一个光纤应用)

       •MDIO 具有1.5K 上拉电阻、MDC 拉至 GND

       •AN0连接到+5V、AN1悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个新观察...

    通电时、引脚18 (RX_CLK)在复位脉冲发生后发出2个时钟脉冲

    可以进行复位。  每次都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我看到 Gerome 正在通过电子邮件与您解决这个问题。 是否要通过电子邮件继续此讨论?

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以...

    感谢您的帮助!  我在连接之前尝试过您提出的问题、但知道我正在寻找正确的位置是很好的做法!

    我曾尝试在 TI 的3个地方进行联系。  到目前为止,所有三个小组都与我取得了联系。 只有 Gerome 和您作出了很好的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeffrey。 Gerome 实际上是我们的北美工业支持联系人、我将让他推动这项工作。