This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:SNOOPENZ 缓冲器

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273526/tdp142-snoopenz-buffer

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G125

您好!

中添加了"SNOOPENZ 使用 SN74AHC1G125DBVR 缓冲器"的说明。

在 GPIO 模式下、我是否可以将 SNOOPENZ 此引脚连接到 H 或 L? 谢谢!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源应用可能具有支持双模 DisplayPort (DP++)所增加的复杂性。 支持 DP++时、 TDP142配置为 GPIO 模式(I2C_EN = 0) SNK_CAD 引脚必须通过 SN74AHC1G125等缓冲器连接到 DisplayPort 插座上的 CONFIG1引脚。 之所以需要使用缓冲器、是因为在将双模式适配器插入 DisplayPort 插座时、CAD_SNK 引脚上的内部下拉电阻太强、无法注册有效的 VIH。

    如果您未将 CAD_SNK 引脚连接到缓冲区、我建议将 CAD_SNK 拉高以禁用 AUX 侦听功能。 但禁用 AUX 侦听功能后、您将失去 TDP142电源管理功能。 例如、TDP142将无法禁用未使用的通道、或在禁用 AUX 侦听功能的情况下进入低功耗模式。

    谢谢

    大卫