请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC813R-Q1 您好!
RGMII 有4种模式。 您能指导如何确定使用哪种模式吗? 内部延迟是多少 ?用户何时需要?
1 0 0 RGMII (对齐模式)
1 0 1 RGMII (TX 内部延迟模式)
1 1 0 RGMII (TX 和 RX 内部延迟模式)
1 1 1 RGMII (RX 内部延迟模式)
谢谢你。
此致、
Oguri (TIJ 汽车 FAE)