This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:专家、如有需要、请推荐3.3V 至5V 电平转换器和放大器;缓冲器

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, LSF0102-Q1, TCA9517, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271751/tca9517-q1-experts-please-recommend-a-3-3v-to-5v-level-shifter-buffer-if-required

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228LSF0102-Q1TCA9517LSF0102

尊敬的专家:

我们在汽车应用中、I2C 主器件和 RTC 在3.3V 逻辑上运行、EEPROM、INA228AQDGSRQ1和 LCD 接口在5V 逻辑上运行。   我们考虑了使用 TXS0104EQPWRQ1、但我在该论坛上阅读了一篇文章、即布线长度是 TXS0104EQPWRQ1的一个问题?  大致的迹线长度如下、我不清楚我是如何上传图像的。

EEPROM > 适用于 LCD 接口的 I2C 连接器(20 mm 横向)> INA228 (25 mm 横向、外加存根上20 mm)>电平转换器 IC (12 mm 横向)> I2C 主器件(25 mm 横向)> RTC IC (20 mm 横向)

虽然这是汽车应用、但不用于任何生命攸关的应用、因此如果功能集更好、我们可以查看非汽车器件。 工作温度将低于85°C。  防抱死会更好。

LCD I2C 控制器包含一个10K 上拉电阻、我们无法控制该上拉电阻。

此致

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12cm 应该可以。

    TXS 具有边缘加速器、可实现更高的数据速率。 I²C μ C 不需要执行此操作。

    您也可以使用 LSF0102-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    您描述的长度不会太长、我不会太担心电容负载。 如果您确实需要分离总线负载、可以使用 TCA9517/TCA9617等器件来转接驱动信号。

    正如克莱门斯指出的、如果您不需要 I2C 转接驱动器且仅需要电平转换、也可以考虑 LSF0102。

    如果您有任何其他跟进问题或疑虑、敬请告知。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复、我们将测试 LSF0102-Q1。

    此致

    安德斯