This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218EVM:请提供指向 USB2ANY 与 LMH1218EVM 配合使用的软件安装和用户手册的链接

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273381/lmh1218evm-please-provide-link-to-software-install-and-user-manual-for-usb2any-to-use-with-lmh1218evm

器件型号:LMH1218EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

请提供指向 USB2ANY 与 LMH1218EVM 搭配使用的软件安装和用户手册的链接。

开发套件不参考用于使用 LM1218EVM 中包含的 USB2ANY 来初始化和控制 EVM 的相关软件。

在 TI 和经销商网站上搜索也没有成功。

非常感谢您的及时支持、因为这会延迟我们的产品板启动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们使用 SigCon Architect 通过 USB2ANY 与 LMH1218EVM 连接。 请通过下面的链接下载并安装"SIGCONARCHITECT-WRTE"。 另请通过下面的同一链接下载并安装 SIGCONARCHITECT-SDI-PROFILES。

    https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

    谢谢。

    德鲁