This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:DOUT+-差分对阻抗

Guru**** 2926770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272149/ds92lx1621-dout---differential-pair-tarce-impedance

器件型号:DS92LX1621
主题中讨论的其他器件:DS92LX1622

您好!

  在数据表100欧姆差分阻抗上、它是否请求 OUT+/-引脚的差分对布线阻抗在布局上控制为100欧姆?  

如果芯片放在连接器附近、而外部电缆连接到 DS92LX1622、我应该将哪个阻抗控制为100 Ω? 电缆还是全部(PCB +连接器+电缆+...上的布线布局)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

     通道链路 III 接口必须具有100欧姆的差分阻抗。 该数据表建议使用阻抗匹配的电缆和连接器、这意味着无论位置芯片如何、通道链路布线、连接器和电缆的阻抗都必须为100 Ω。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

      

    如果这是 FR4 PCB 布局、则 TX 和 RX 位于电路板上、例如电路板从右到左、电路板上有 DOUT +/-差分对布线。

      那么我应该以每条布线100欧姆的频率布置差分布线阻抗? 或100 Ω=(DOUT +)–(DOUT-)? 如果没有电缆和连接器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

     通道链路 III 接口必须具有100欧姆的差分阻抗。 差分阻抗取决于不同的因素、例如布线宽度、布线间隔、布线厚度、介电厚度和介电常数。 如果更改其中一个因素、阻抗将发生变化。

    此致、

    G·阿巴尔卡