This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何在 AEQ 模式下读回电流 EQ 和 SP 值。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273112/ds90ub954-q1-how-to-read-back-current-eq-and-sp-value-in-aeq-mode

器件型号:DS90UB954-Q1

Hello 支持

我在摄像头监控系统上使用 DES、DS90UB954-Q1。 但它在其生命周期中有很多次丢失锁定。

因此、我要 在 AEQ 自适应操作后监控电流 EQ 和 SP 寄存器值。

请告诉我, 我们读了什么 regisger ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jongchan:

    要监控 EQ 值、您需要监控寄存器0xD3

    监控 SP 值、需要监控寄存器0xD6和0xD7