This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:源阻抗匹配

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273869/sn65lvds31-ep-source-impedance-matching

器件型号:EP

驱动100欧姆差分负载时、是否需要在 LVDS 输出端使用一个输出串联电阻?

输出负载显示为5欧姆、那么一个45欧姆的串联电阻器应该有助于消除反射?

-迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    无需在 LVDS 驱动器的输出端添加串联电阻。 输出特性阻抗应与差分负载匹配。 换句话说、如果使用100 Ω 负载、则每个输出布线都应为50 Ω。请参阅下图。

    此致、

    约什