This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:RGMII 支持

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, DP83TC812R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273037/hd3ss3212-q1-rgmii-support

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812R-Q1

大家好、

 HD3SS3212-Q1是否支持 RGMII 信号? 如果可以、是否需要添加交流耦合电容器?

BRS、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    您能否提供有关信号的更多细节、例如频率和共模电压?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    RGMII 是以太网的标准接口协议。 你可以在网上谷歌许多介绍。 例如、

    https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683360/18-0/rgmii.html

    我还看到3212可以在我们的路线图中支持以太网。

    您能告诉我 它可以支持哪种以太网 PHY 接口吗?  HD3SS3212-Q1是否支持 RGMII 信号?

    它是否能够支持 TI 100M PHY DP83TC812R-Q1和1000M PHY DP83TG720R-Q1

    https://www.ti.com/product/DP83TG720R-Q1?keyMatch=720

    https://www.ti.com/product/DP83TC812R-Q1

     

    BRS、
    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    3212应该适用于此用例。 您的信号完全处于10Gbps 频率限制范围内、因此只需确保共模电压处于0 - 2V 之内。 如果信号超出此范围、则需要将信号交流耦合到多路复用器。  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看时、我确实看到 RGMII 有两个版本、具有不同的接口电压。 如果您知道您使用的版本、这有助于确定是否需要交流耦合。 对于具有1.5V 接口电压的2.0版、您将无需交流耦合。  

    此致!

    谢恩