This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:应用程序问题

Guru**** 2853830 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273035/tdp1204-application-problem

器件型号:TDP1204

大家好、

您能帮助我在下面添加一些消息吗? 非常感谢~

TDP1204

最大数据速率

HDMI2.1 (TMDS + FRL)

交流耦合输入

交流耦合输入

电源(V)

EQ 等级

平增益

摆幅

预/去加重

I2C 控制模式与引脚控制模式

DDC 监控

功耗 ( 12G FRL 四通道激活 )

功耗(PD <1mW )

引脚兼容

封装

工作温度

ESD

状态

中继器类型

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yadong、

    TDP1204具有交流耦合或直流耦合输入和输出、支持高达12Gbps FRL 的 HDMI 2.1数据速率。  此外、该器件是一款 AEQ 转接驱动器、与40引脚 RNQ 4x6mm QFN 引脚对引脚兼容。 它可以在 I2C 或引脚搭接配置下工作、并具有 DDC 侦听功能。

    请在此处查看数据表第1部分的特性: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdp1204.pdf?ts = 1695305512591&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTDP1204 

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我填写了表格、请参阅下面的信息、如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谁是客户、这里的应用是什么?

    我们可以拨打快速电话直接与客户讨论我们的设备吗?

    谢谢。

    扎赫