This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:EN 信号

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274443/tca9509-en-signal

器件型号:TCA9509

大家好、

我的客户使用 TCA9509DGKER、想问 EN 信号是否可以在只有 VCC_B 或 VCC_A 时有效关闭或启用、  即 EN 信号在只有一侧通电时是否正常工作。

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    如果只有一个电源轨上电、器件将处于高阻抗状态(就像器件被禁用一样)。 两个电源轨都必须处于高位、器件才能"启用"

    -鲍比