This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:PCIe 4.0重定时器

Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274109/ds160pt801-pcie-4-0-retimer

器件型号:DS160PT801

您好!

我需要DS160PT801的详细技术数据表

此外、我想知道是否可以从 TI 获得 PCIe 5.0重定时器?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    感谢您查询 DS160PT801数据表。 请 参阅我在前 E2E 帖子中的回复、 在此处链接以供您参考。 可在其产品页面的"申请更多信息"部分下找到访问 DS160PT801数据表和支持材料的申请链接。

    关于 PCIe 第5.0代重定时器的问题、请参阅 Connie 通过电子邮件提供的后续信息。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    我看到您已经申请并获得了访问包含这些文档的文件夹的权限、因此我认为这篇帖子已关闭。 如果您有任何其他问题、请通过 E2E 进行跟进。

    此致!
    大卫