This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:IBIS AMI +封装 s-parameters

Guru**** 2987690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274367/sn75lvpe5421-ibis-ami-package-s-parameters

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: DS320PR810

您能否 为 SN75LVPE5421提供 IBIS AMI +封装 s 参数?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrett、

    该器件使用与 DS320PR810相同的 IBIS-AMI 模型。 您很快就会收到一封电子邮件、其中包含有关下载 PCIe 第5代转接驱动器数据表和设计文件的说明-包括用于 DS320PR810的 IBIS-AMI 模型。 告诉我们客户的电子邮件地址、我们也可以直接向客户提供。 请登录 TI.com、在您的名字下、您应该找到包含这些文档的受保护文件夹。

    此致、Nasser