This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:适用于周围器件的 TUSB216I 电路值

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274119/tusb216i-tusb216i-circuit-for-surrounding-parts-value

器件型号:TUSB216I

大家好、

请帮助确认适用于周围器件的 TUSB216I 电路值。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在原理图中、您似乎在高电平使用升压级别1和 RXSEN。 请确认此项。 此外、请记住、在低损耗系统中以高电平使用 RX_SEN 可能会导致性能问题、例如信号中的过冲/下冲、如果它们超过 USB 断开阈值、就可能导致断开。

    您是否有铁氧体磁珠的规格? 如果是、请确保这些特性符合 TI 在其典型应用中建议的特性、100MHz 处为100 Ω。

    否则、我认为原理图是正确的。

    谢谢。

    瑞安