This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:使用 THVD1550DR 作为 DS3695AM/NOPB 的替代器件

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, THVD1520, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274350/thvd1550-using-thvd1550dr-as-alternate-to-ds3695am-nopb

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:THVD1520、THVD1500

我们在设计中使用了 DS3695AM/NOPB。 我们收到 PDN# 202302172.3、说 DS3695AM/NOPB 已停产、THVD1550DR 是引脚对引脚替代器件、 我们在设计中尝试了使用 THVD1550DR。 但我们在差分输出上升和下降时间波形中观察到一些噪声。 下面是采用 IC THVD1550DR 的差分输出的上升和下降时间波形。 为什么我在上升和下降时间中看到该波形? 然而、使用 DS3695AM/NOPB 上升和下降时间是平滑的。

下面是采用 IC  DS3695AM/NOPB 的差分输出的上升和下降波形

我已  通过移除 DS3695AM/NOPB 将 THVD1550DR 置于电路板中。

请帮助我确定使用  THVD1550DR 时为何存在噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以展示 D 输入端的波形吗? 其边缘可能太慢。

    THVD1550设计为50Mbps。 如果实际所需数据速率不超过10/1/0.5Mbps、请改用 THVD1520/05/00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 输入的波特率为19200、即19.2kHz。 下面是波形:

    将  THVD1550用于较慢速度的信号会导致这样的问题吗?

    我们正在寻找 DS3695AM/NOPB 的引脚对引脚匹配替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这些振荡来自哪里、但快速边缘会导致 EMI/EMC 问题。

    19200波特率为0.02Mbps。 您应该使用 THVD1500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithra:

    因此、正如 Clemens 提到的、使用额定速度比您说的高得多的器件会引起问题。 我们不能保证您会遇到问题、但使用更快的转换时间、您可以在更高的频带中拥有更多的信号能量、这可能导致在较高的频带中传输的信号能量较少时不存在的信号完整性问题。 这可能会导致发射问题、但也会突出显示阻抗不匹配问题、而这些不匹配问题对于较慢的器件是不明显的。  

    由于您不需要50Mbps 的速率、THVD1500DR 可在此应用中工作- THVD1550和 THVD1500之间的主要区别是速度-其中 THVD1500的额定电压最大值仅为500kbps (250kHz)、因为其输出受压摆率限制、而 THVD1550不是。  

    如果您可以共享原理图的 RS 至485部分、 总线需要多长时间、我可以再次检查、以确保没有任何东西可能导致问题-如果您无法分享、我理解并且我非常有信心、问题很可能是 THVD1550太快、但使用较慢的器件应该有帮助。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森