This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:33OHM 电阻器的用途是什么?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274022/dp83825evm-what-s-the-33ohm-resisrors-used-for

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:DP83825I、 DP83825

在 DP83825I 参考原理图中、这里有三个33 Ω 电阻器:RX_D0连接到 TX_D0、具有33 Ω 等、33OHM 电阻器的作用是什么? 如果我不使用它们、会发生什么情况?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scura、

    这些电阻器用于布线上的阻抗匹配、以减少发送器和接收器之间的反射。

    去除这些寄生效应的效果将取决于您的布局-我建议您将 DP83825 IBIS 模型模拟用于自己的设计。

    谢谢!

    埃文