This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031A:方框图

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS32, DS90LV031A, DS90LV032A, SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274052/ds90lv031a-block-diagram

器件型号:DS90LV031A
主题中讨论的其他器件: DS90LV032ASN65LVDS31、SN65LVDS32

大家好、

我的客户正在考虑 DS90LV031A 和 DS90LV032A、他想知道内部方框图、您能提供吗?

电源关闭时、I/O 引脚可能有信号、因此他需要检查是否会出现问题。

此外、您是否具有  这些器件的引脚 FMEA 报告?

此致!
泽明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeming、

    遗憾的是、我们没有这些器件的内部方框图。 最接近的是原理图 I/O 图。 以下内容源自 SN65LVDS31和 SN65LVDS32、但遵循类似的结构。

    SN65LVDS31 (LVDS 驱动器)

    SN65LVDS32 (LVDS 接收器)

    否、当器件断电时、I/O 无法输出信号。 我找不到 DS90LV031A 和 DS90LV032A 的任何 FMEA。

    此致、

    约什