This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:端口1在多个芯片上中断

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270798/tusb4041i-port-1-has-broken-on-several-chip

器件型号:TUSB4041I

此芯片存在同样的问题:至少5个端口1已断开。!

我已通过导线将外部连接器连接到未使用的端口3、它可以正常工作、我们无法通过热插拔硬件来损坏端口3。

Texas 您不认为端口1与芯片内的其他3个端口不相同、 对 ESD 来说太敏感吗? 正如我刚刚将外部连接器从端口1连接到端口3、并且从 IC 引脚连接到连接器引脚的线路中存在相同的器件。

该主题属于这个已关闭的主题: e2e.ti.com/.../tusb4041i-tusb4041i-downstream-port-failure-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      根据之前的 E2E 和您的报告、端口1似乎比其他端口弱、您是否在端口1上启用电池充电以及是否在所有下行端口上都提供 ESD 保护?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会在任何端口上启用电池充电:

    是的、我们在端口1引脚上提供保护:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       您可能需要选择其他一些 ESD 器件、我们对用于 USB 的 NTreera ESD 器件具有良好的经验。

    此致  

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您可能说得对、但这意味着、如果我抬起引脚33、34 (端口1)并将其接线至引脚49、50 (端口3) 、它会正常工作、尽管我曾多次对器件进行热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        是否已将针脚49/50 (端口3)硬接线至端口1连接器且端口3未出现故障?

      或者您的意思是端口3接头和端口1的连接针33/34没有出现故障?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、句子不可理解:

    正确-正如您写道:"硬接线引脚49/50 (端口3)到 端口1连接器和端口3没有失败"

    此致:Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      如果 已将固定针脚33/34 (  端口1)连接至端口3连接器、端口1 仍然出现故障? 它告诉您端口3比端口1具有更好的 ESD 性能。 您需要为端口1找到其他更好的 ESD 保护器件。   再次使用试验 ESD 器件可能起作用。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将端口3引脚连接到连接器时、端口1连接到的连接器受到与以前相同的 TVS 和 CMC 设备的保护! 我认为该 IC 的端口1和端口3的内部结构有所不同!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       端口1和端口3的内部布局可能会 有所不同、从而导致 ESD 性能发生差异。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您还有其他问题吗? 因为您拒绝了前一个答案。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,谢谢。