This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:光纤和 CAN

Guru**** 2866710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273628/onet8551t-optical-fiber-and-can

器件型号:ONET8551T

大家好、

我们是否有这样的设备:输入是 光纤、输出是 CAN、输入是 CAN、输出是 光纤?

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    很遗憾、我们没有任何适合您需求的器件。 我们的 Onet 器件是用于光学应用的 TIA、但不涵盖您所描述的任何应用。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    明白了、感谢您的帮助。